This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:BQ27621-G1

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQ27621-G1, BQ27220, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977885/bq27621-g1-bq27621-g1

器件型号:BQ27621-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27441-G1BQ27220BQ27426

大家好、

根据产品详细信息、最大电池容量为32000mA、而在技术参考文档中、最大设计容量为8000mA。 我想知道哪一个是正确的? 我有一个13Ah 电池、我在我的设计中使用了此 IC、我想确保是否可以使用此电量监测计 IC、因为我没有获得正确的剩余电量值。 如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢、
Masi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masi、

    我建议此电量监测计的值应保持在8000mAh 以下、因为它受电量监测计内部其他计算的限制、这些计算可能会将其限制在寄存器的最大值32000mAh 以内。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatte、您知道吗?是否有任何其他监测计更适合具有支持13Ah 的相同引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masi、

    这些是具有相似尺寸和引脚的电量监测计:

    BQ27441-G1

    BQ27621-G1

    BQ27220

    BQ27426

    此致、

    Wyatt Keller