This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:HTSSOP 封装的布局示波器

Guru**** 2811885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS40210EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977670/tps55340-layout-exapmle-for-htssop-package

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: TPS40210EVM

大家好、团队、

您能否提供 HTSSOP 封装选项的 TPS55340布局示例?

您建议 AGND 的宽度是多少?

此致、

Itoh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    感谢您的参与。  遗憾的是、我们没有使用 HTSSOP 封装的参考设计。  但是、您可以参考其他 HTSSOP 封装。  关于 AGND、它应该是一个多边形、而不仅仅是一条线迹。  请参阅 TPS40210EVM 布局、其中 AGND 是 IC 周围矩形多边形的多边形、多边形周围有间隙、可将其与 PGND 铜平面分离。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    应用工程部 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    我是 Ryuzo。 TTEC 工程师。

    感谢您的介绍。下面我有疑问。

     我应该将 AGND 和 PGND 连接多厚?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuzo、

    如果所有元件都按照建议连接到 AGND 和 PGND、则不应存在从 AGND 到 PGND 的高电流、因此连接不需要非常宽。 您的图片中似乎还可以。 但是、请检查您的布局、通常情况下 PGND 电流不会意外占用 AGND 区域。