This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:占空比最大值

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976004/tps40210-duty-cycle-max

器件型号:TPS40210

您好!

我使用 18uSec 的周期操作控制器 TPS40210 @ 110W 32V IN 和355V 输出。  由于 TPS40210产生的最大占空比、我遇到过流问题的百分比为99.5%。 此占空比的关断时间小于100nSec。 这会导致关断高电感 MOSFET 时出现问题。 数据表的图2 (右侧)显示、如果频率增加、则可以降低占空比。 这也会增加我的损耗、我更喜欢避免这种情况、因为我正在使用电池。

我的问题是、他们降低此占空比的另一种方法(200-500nSec 关断时间是可以的)吗? BTW、当我的直流/直流反激式转换器在 TPS 达到355V 后的一秒开始时、过流会发生。

Rgds、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    目前、我还没有解决如何限制控制器上的占空比的问题。 您的控制器为什么会达到如此高的占空比? 我们能否更详细地了解一下这些要求、也许可以控制占空比、例如通过向输出添加软启动或更改变压器比率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题仅在-40°C、32V 最低输入电压下出现。 我相信我能够通过将 DCDC (Lt3751)的功耗降低10W 来解决问题、因为在这种极端温度下、下游隔离式 DCDC 的功耗越来越高。 我可以选择更改升压电感器和大容量电容器以增加升压控制器的功率、但在这个阶段很难做到这一点。

    谢谢。

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    此变通办法是否适合您? 如果是、我认为这是最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过将最短关断时间从200nsec 增加到800~1000nsec 来解决此问题。 实现方法是在驱动器输入端放置某种米勒钳位、并延迟"导通"。 我在控制器和升压 MOSFET 之间放置了一个驱动器。 这确实起了作用、现在它在-40°C 的温度下可靠地工作。

    谢谢、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    很好、感谢您的介绍。