您好!
我使用 18uSec 的周期操作控制器 TPS40210 @ 110W 32V IN 和355V 输出。 由于 TPS40210产生的最大占空比、我遇到过流问题的百分比为99.5%。 此占空比的关断时间小于100nSec。 这会导致关断高电感 MOSFET 时出现问题。 数据表的图2 (右侧)显示、如果频率增加、则可以降低占空比。 这也会增加我的损耗、我更喜欢避免这种情况、因为我正在使用电池。
我的问题是、他们降低此占空比的另一种方法(200-500nSec 关断时间是可以的)吗? BTW、当我的直流/直流反激式转换器在 TPS 达到355V 后的一秒开始时、过流会发生。
Rgds、
何塞