This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC21520:栅极和源极与0V 接地层之间的并联电阻器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977489/faq-ucc21520-parallel-resitor-between-gate-and-source-and-0v-ground-plane

器件型号:UCC21520

您好!

我在栅极和源极之间看到了一个10kOhm 的电阻器(请参阅 tidue55b.pdf 随附图中的 R14和 R12)、但我不知道为什么有电阻器。 我猜是因为测量目的不存在 MOSFET。

我将使用+15、-5V 双路输出配置来实现 UCC21520。


第二个问题是、COMA (S1) 或 COMB (S2)中的接地层是否有助于降低 MOSFET 源极的栅极走线 OUTA 或 OUTB 中的噪声? 我找不到有关为 UCC21520馈送双输出源的 PCB 建议指南。 在某些情况下、RON、ROFF 和二极管位于接地层上方、以0V 的电压作为每个 MOSFET 的源极引脚的基准连接源极。

谢谢、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    栅源极电阻器充当下拉电阻器、有助于降低误导通的可能性。 当栅极驱动器输出未上电时、建议使用栅源极电阻器将栅极下拉至源极电压。 该电阻器还有助于在栅极驱动器能够导通并主动拉至低电平之前降低米勒电流导致 dv/dt 导通的风险。

    对于第二个问题、在低侧、只要接地平面不在驱动器下方、它就没有问题。 对于高侧、为了减少噪声耦合、您应该尝试使用更短的布线或更小的接地平面、但应使电容器尽可能靠近驱动器引脚。 高侧平面可能会将噪声与周围元件耦合、因此我建议平面本身可以更小或引脚布线更短。 请您澄清一下您在最后一句话中的意思吗?

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、

    这对我有很大帮助。

    澄清:我的 UCC21520驱动器的所有组件都位于底部、而 SMD MOSFET 位于顶部。 驱动器的每个输出都转至 RON、该 RON 并联了一个二极管和 ROFF。 就像这篇文章中的第一张图片一样。 (取自 tidue55b.pdf)

    我无法将组件放在顶层、因为 PCB 上有一个3mm 的铜散热器。 在顶层、我放置了一个接地平面(铜平面??) 在每个源极引脚上、运行 MOSFET (0V 平面 B 和0V 平面 A)、因此双源极输出电容的所有负极引脚都通过过孔连接到那里。 下图显示了顶层的接地平面。

    在上一篇文章中、我用绿色文本将这两个"接地层"显示为0V 平面 B 和0V 平面 A、但我犯了个错误、并将它们命名为 B

    对于 COMA 和 COMB、我仍然只能使用走线而不是接地平面、但我相信接地平面将有助于减小 OUTB 和 OUTA 的电感返回路径。

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您提供更多信息。 今天我很忙、但明天在一天结束之前、我会为您的布局提供一些建议。  

    谢谢、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    今天、我在栅极有下拉电阻器。 下图包括电阻器和一些注意事项。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我找到了这个很好 的应用手册 、其中详细介绍了布局建议。 我想您会发现它非常有用。 我建议在电源引脚两端直接放置至少一个旁路电容器、并使走线保持短且靠近。

    谢谢、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、

    这里似乎介绍了双源代码、因此将有所帮助。 我将遵循这些建议。

    此致、

    Pablo