This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当我充电500mA 时、LM2576过热

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977992/lm2576-overheat-when-i-put-a-charge-of-500ma

器件型号:LM2576

您好!

我为我的项目购买了 LM2576、因为我需要5V 的电压来为 STM32和 外部外设器件提供36V 电池。  目前、我正在使用31.6V 实验室仪表板测试 lm2576。

当我不充电地测试电路时、一切都很好、但是当我放置一个10欧姆电阻器、这意味着电流为500mA 时、LM2576开始过热、我可以闻到里面燃烧的气味。

这是来自 WEBECH 的电路,用于:

我参加了:

Cin:330uF,50V,580mA

COUT:680uF,10V,660mA

D1:1N5822+

L1:150uH IRMS 3.4A

通常、LM2576可以支持3A。 所以我想问为什么它超过500mA 的电流,如果电流高于3A,稳压器会发生什么情况? 还是在短路期间? 我是否需要使用保险丝或 LM2576具有保护功能?

这是我的试验电路板:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick、

    试验电路板具有许多寄生电感、这可能会影响性能。  有关示例布局、请参阅数据表中的图34。 请尝试重新排列组件并缩短一些导线、以最大程度地减小以下环路中的环路面积:

    • 将 CIN+连接到 VIN 引脚、将 GND 引脚连接到 CIN-  
    • GND 引脚到二极管阳极到二极管阴极、再到输出引脚

    另外、请尝试将一个470nF 或更大的小型(0603陶瓷电容器)电容器焊接到 VIN 引脚和 GND 引脚。 将其焊接到引脚上以最大限度地减小环路。 如果创建定制电路板、请将电容器放置在非常靠近引脚的位置。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick、

    我忽略了另一个非常重要的注意事项。 您可能需要一个散热器。 通常情况下、IC 焊接到 PCB 上时使用铜来散热、从而起到散热器的作用。 如果您的电路将保留在试验电路板上、您将需要一个额外的散热器。

    您还应添加从散热器金属卡舌到 GND 的电气连接。

    Sam