This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27533:使用 ISO7710和 UCC27533的三相逆变器驱动器电路

Guru**** 2510475 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977811/ucc27533-three-phase-inverter-driver-circuit-using-iso7710-and-ucc27533

器件型号:UCC27533

您好!

我是指应用报告 SLUA669A。

我有一个使用与应用手册类似的设置的三相逆变器。 PWM 输入经过 ISO7710f 隔离器、然后通过 UCC27533驱动器为 MOSFET 供电、与图3不同、我使用隔离式电源为驱动器和隔离器供电、如图4所示。 我想确保此设置有效、我在图3中看到、每个隔离器的 VDD 线路上都有一个电阻器、该电阻器是否有用途、是否会导致可靠性问题? 在驱动 SiC MOSFET 方面、对于该设置是否有任何具体建议、例如哪种设置最合适、或者这些图是否会产生任何问题?

此致、

Ryan Fernandes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的联系。

    图3中的电阻器只是限流电阻器、用于限制 VDD 电源和 Cboot 电源上的压摆率。 它们可作为对电源上潜在浪涌的额外保护。 这些通常是可选的、但强烈建议使用。

    设置取决于您的应用:图4在高侧使用隔离式驱动器(同时考虑隔离和栅极驱动部分)、因此您仅使用一个 ISO77xx 和浮动变压器偏置。 复制 的是示例参考设计。

    图3在高侧和低侧均使用低侧驱动器、其中需要使用隔离器作为电平转换器、而驱动器则负责栅极驱动部分。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果确实建议使用这些电阻器、您能否参考有关如何调整其大小的应用手册或指南?

    此致、

    Ryan Fernandes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有专门讨论此主题的应用手册、但 我们的驱动 器通常使用2到5欧姆之间的 RDD 电阻器、如复制的 EVM 所示。  

    同样是可选的、但最好至少有一个占位符、如果您的应用不希望出现浪涌、您可以将其短接。

    此致、

    -Mamadou