This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:"LM7480-Q1"是否足以投诉 ISO-16750-2并提供反极性保护?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM74610-Q1, INA302-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977908/lm7480-q1-is-the-lm7480-q1-enough-for-complaining-with-the-iso-16750-2-and-cover-the-reverse-polarity-protection

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74610-Q1INA302-Q1

各位专家、您好

阅读了多篇文章和应用报告(SLVAES2-2020年4月)后、我仍然对 LM7480-Q1的配置有一些疑问、我认为这是符合 ISO-16750-2的反极性保护直流/直流要求的最佳选择。

通常、该系统将用于工作电压范围介于18V 至38V 之间且最大电流为150A 的24V 应用。

通过使用共源极拓扑(设计3、图10)、可覆盖浪涌停止保护。 但是、共漏极拓扑+ INA302-Q1涵盖了其他条件(OCP、反极性等)(设计4、图13)。 那么、根据上述情况、是否可以使用单个 LM74800来满足所有要求或需要额外的"帮助"、例如、反极性保护需要 LM74610-Q1?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

      在共源极 Ω 中使用 LM7480-Q1 (如下所示)可支持 ISO 7637-2和 ISO 16750-2、包括200V 未抑制负载突降脉冲5A 和–600V 50m Ω ISO-7637脉冲1以及反极性保护。  

    LM7480-Q1本身不支持过流保护。 因此、如果您需要 OCP、则必须使用 与汽车瞬态和过流保护滤波器参考设计中所示类似的电路 。此设计可能具有共漏极配置、但使用共源极拓扑也可以实现相同的配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen

    非常感谢您的回复、现在就清楚了。

    此致!