This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:平衡配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977836/bq40z80-balancing-configuration

器件型号:BQ40Z80

您好!

我有几个关于平衡的问题:

TRM 状态 为"如果选择了外部电池平衡、[CBM]= 1、监测计将执行旋转电池平衡、每次仅平衡一个电池..."

即使安装了外部平衡 FET、我也不能让 CBM=0吗?  这样、可以通过同时平衡多节电池更快地实现平衡?

2、 我最近对故意不平衡的电池组进行了分类、其中一节电池比其他5节电池(在6S 电池组中)低约400mV。  平衡仅 在5小时后停止(CB = 0)、电池组仍然非常不平衡。  将任何 Bal Time/mAh 设置更改为10不会产生任何影响... 我需要重置监测计以重新开始平衡、然后在~5小时后再次关闭。  我在平衡配置下将 CB、CBM、CBR 和 CBS 全部设置为1。  离开电池组3天后、仍然不建议进行平衡。  我在被指控时也不建议这样做。   
较大的不平衡是否会触发一个错误状态来停止平衡?  使用平衡良好的电池组进行的另一项测试在平衡过程中可产生超过24小时的结果。

提前感谢、

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该补充的是、RSOC 远高于开始平衡所需的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否能够测量电池之间的任何电流? 您能否共享原理图?

    内部被动电池平衡非常慢、如果您有大容量电池、则可能需要很长时间才能实现平衡。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是的、只要 CB=1、我就测量了平衡电阻器两端的电压(因此、电流)。  当 BMS 清除 CB (~5小时后)时、电阻器上的电压保持为零。

    我知道内部平衡很慢。  但我发现、在安装了外部 FET 的情况下、我可以将 BQ40Z80设置为内部平衡、而外部 FET 仍然工作。  唯一的区别似乎是 FET 按顺序循环、并将其设置为外部... 当它设置为内部时、外部平衡 FET 大致同时打开。  示波器屏幕截图、比较了两者。  还随附了原理图摘录。

    此致、
    Daniel

    CBM=0 (内部)

    CBM=1 (外部)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    监测计使用容量计算来确定每个电池需要平衡多长时间、如果化学 ID 不匹配或没有学习周期、则可能会导致电池平衡问题。

    交替的原因是、使用外部平衡时、它的发生速度会更快、因此更安全地交替而不是尽快平衡。

    此致、

    Wyatt Keller