This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A 不支持 AVSBUS,TPS546D24A 中 AVS 的任何特殊功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976817/tps546d24a-tps546d24a-doesn-t-support-avsbus-anything-special-for-avs-in-tps546d24a

器件型号:TPS546D24A

根据数据表,TPS546D24A 具有 AVS 功能,但不支持 AVSBUS,7.6.9 (19h)功能只读寄存器位2 (默认值0)对此进行了说明。 我刚刚在数据表中找到了几个字、并且在 TI 网站上找不到任何其他信息。 您能否帮助提供有关 TPS546D24A 中 AVS 的一些文档?

TPS546D24A 支持 PMBUS1.3.1、AVSBUS 是 PMBUS1.3.1的特性之一、它定义了 AVS 的标准命令。 这意味着 TPS546D24Adoes特别是 不支持 AVSBUS、TPS546D24A 中 AVS 有什么特别之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    PMBus Part III 修订版1.3.1 (AVSBus)是支持 PMBus 1.3.1的器件的可选功能。  它是电源和所供电器件之间的独立多线制专用点对点高频通信总线、可快速调节电源的输出电压。

    AVSBus 不是自适应电压调节(AVS)的唯一实现方案。  TPS546x24A 系列器 件通过 PMBus 通信接口而不是通过单独的 AVSBus PHY 使用其 PMBus 1.3.1标准 VOUT_COMMAND 功能来提供自适应电压调节功能。

    支持 PMBus 1.3.1的器件不需要支持 PMBus 1.3.1的每个函数或命令。  为了支持 PMBus 1.3.1、器件必须:

    1) 1)支持 PMBus Part I Revision 1.3.1的必需元素、包括符合 SMBus 修订版3.1的元素

    2)至少支持1个标准(非 MFR_SPECIFIC) PMBus 命令、详见 PMBus 第 II 部分版本1.3.1

    3) 3)实现标准 PMBus 命令、这些命令根据 PMBus Part II 修订版1.3.1中详细介绍的说明受支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的解释。

    好的、了解 TPS546x24A 不需要支持所有功能。  因此、它 使用 i2c 总线进行 AVS 控制、然后 VOUT_COMMAND 可能涵盖所有 AVSBUS 命令。  

    关于总线规范,我只在 embeddedpowerlabs  http://www.embeddedpowerlabs.com/Downloads/Intro_To_AVSBus_20151101.pdf 上找到了有关 AVSBUS 的文档,其中包含有关 AVS 标准命令的信息,但它的日期为2015年,可能太旧了。  不确定您是否可以共享 PMBUS1.3.1规范、以便我 了解我们可以在设计中使用 TPS546x24A 为 AVS 执行哪些操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    最新的 PMBus 规范文件可从网站上的系统管理接口论坛(SIIF)获得    

    您需要创建一个帐户。

    TPS546D24A 不支持 PMBus 器件 III (AVSBus)、因此它不支持第三 部分列出的特定命令和数据格式

    TPS546D24A 支持多种 PMBus 接口命令、详见数据表第36页的表7-6 -    

    对于输出电压控制、TPS546D24A 实现了:

    VOUT_MODE -定义用于其他 VOUT 相关命令的数据格式

    VOUT_COMMAND -使用 VOUT_MODE 中描述的数据格式设置目标输出电压

    VOUT_TRIM -使用 VOUT_MODE 中描述的数据格式将有符号偏移电压应用到 VOUT_COMMAND

    VOUT_MARGIN_HIGH / VOUT_MARGIN_LOW -设置输出电压比例因子(VOUT_MODE =相对值)或在运行选择裕量高或裕量低时覆盖 VOUT_COMMAND (VOUT_MODE =绝对值)

    VOUT_SCALE_LOOP -选择内部反馈分压器以设置输出电压范围  

    VOUT_MIN -在启用输出时设置最小可编程输出电压

    VOUT_MAX -在启用输出时设置最大可编程输出电压

    TPS546D24A 还支持遥测值(PVIN、VOUT、芯片温度、输出电流)和标准 PMBus 状态字节(不包括 STATUS_FAN)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常清晰的总结、感谢您提供的所有信息、Peter!