This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:需要有关 TPS65150相关原理图条目的帮助。

Guru**** 2531520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977388/tps65150-need-help-in-reveiw-for-tps65150-related-schmatics-entry

器件型号:TPS65150

你好

我是第一次使用 TFT LCD 电源板、因此需要 TI 的帮助进行审核。

请提供帮助吗? 我已找到 sch 页面。

另外,有一个问题,如何创建 VCOM? 我看不到任何对生成 VCOM 轨的句柄。

e2e.ti.com/.../TP65150RGER_5F00_Display_5F00_page.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atharva、

    感谢您的发帖。 我在这方面还有其他几项支持任务、但应该能够在 2月11日前对此进行审查并提供任何反馈。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atharva、

    感谢您的发帖。 我查看了原理图并发表了以下评论:

    -更合适的 C7计算值为33pF。

    -我建议将一个电阻器与 C15串联到 GND、以便在需要时可以稍微调整补偿网络。 此外、您应该根据数据表中的表1从适当的补偿网络开始。

    -由于 +AVDD_10P4大约为10.4V、+VGH 电压大约为16V、因此我认为您只需要正电荷泵和 D4的单级、可以省略 C10和 C14。 或者、您也可以为电路板上的单级或双级电荷泵提供装配选项、并且只能从单级开始。

    此致、

    辽卡特