This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ79600-lt;->BQ79606<->BQ79606初始化过程

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977082/bq79600-q1-bq79600---bq79606---bq79606-init-procedure

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79600EVM

总结:
我使用 BQ79600作为桥接器、与两个 BQ79606堆栈进行通信。 600的数据表仅提到与616's 堆栈进行通信的初始化过程。 对于非环形和环形架构,是否有600<->606<->606的初始化过程?

硬件:
BQ79600EVM [COMH]<->[CoML] BQ79606EVM [COMH]<->[CoML] BQ79606EVM [COMH]
*两个606的 J13和 SW1都设置为"堆叠"


详细信息:
目前、我能够:
*通过 UART 唤醒600
* 600上的读/写寄存器
*发送栈唤醒命令以唤醒606 (D1亮起)

我无法从器件或堆栈寄存器读取606的数据中获取响应、并且在发送器件/堆栈写入以设置关断位时、我看不到 LED 关闭、因此我认为自动寻址无法正常工作。

我已经尝试执行600数据表中的600<->616初始化过程,但616的寄存器与606不同,并且只提供十六进制,因此我无法真正将其与606进行比较。

我还尝试了606软件设计参考白皮书(SLVA970E)中的初始化过程、但不清楚我是否需要发送广播命令或堆栈命令。

我们非常感谢在这方面提供的帮助

此外... 是否有适用于此器件的安全关键型驱动器? 606的示例代码并不是我所说的生产代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    我们不支持将 bq79600与 bq79606配合使用、而是与 bq79616和 bq7x61x 系列器件配合使用。 如果打算使用600、我建议转换到该器件。 无论如何、bq79616是具有改进功能的新一代器件。 如果您在616产品文件夹中以蓝色表示请求更多信息、我们可以在您访问我们的安全软件材料后、向您指向其他一些示例代码。 我们不提供安全驱动器、而是提供安全手册、指导和支持用户根据其在行业中灵活的独特系统安全要求进行设计。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的团队讨论了如何使用616、但我们决定从 TI 实施需要 NDA 使用的器件风险太大、因为 TI 仅提供最低限度的支持、并且仅在公共论坛上提供。  

    鉴于 BQ606已被 BQ616所取代、您能告诉我 BQ606投入生产的最短时间吗?

    下图来自 BQ79600数据表的第一页(SLUSDS1A、2020年8月)。 它说它支持"BQ796XX"器件。 这就是我们最初在 BQ600中进行设计时期望它能够与 BQ606的一个链进行通信的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    遗憾的是、BQ796XX 也是一个疏忽、因为616系列也有其他引脚名称。 我会将此反馈转发给我们的团队。 bq79606应投入生产一段时间、因此在没有600用例的情况下选择它不应成为问题。 但是、bq79616现已上市、因此对于 NDA 不应感到太大的担忧、除非此时需要详细的安全/代码信息。

    此致、

    泰勒