This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:LMG1020EVM-006

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977486/lmg1020evm-006-lmg1020evm-006

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:LMG1020

是否需要推荐的激光二极管和配置来获得1-2ns 脉冲? 原因在移除 R5-R8电阻器后、正常 LED (用于测试目的)的情况下、我仅接收连续输出、并且可能由于阻抗不匹配而没有脉冲、导致其他波形根据用户指南匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushmit、

    感谢您的提问、欢迎来到论坛。 让我来看看这一点、并在第二天或第二天返回给您。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushmit、  

    我建议查看器件数据表的"8.2.2.2"部分、其中包含有关如何使用 LMG1020创建纳秒脉冲的信息。  

    关于激光二极管的建议、我们之前见过客户使用过这种二极管 。

    您可以 在此处找到更多信息。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Leslie。 我将尝试使用推荐的激光二极管、并在需要时返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushmit、

    不用客气! 如果您需要进一步的帮助、请随时创建新主题。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    您能否建议或推荐可用于此型号的可见范围(绿色520-532nm)的激光二极管?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushmit、  

    感谢您关注我们的驱动器。 我与 Leslie 在司机团队工作。

    我们没有推荐特定的激光二极管、但您需要确保任何激光二极管都能满足电路板的工作条件(电压、额定电流等)。

    除了 Leslie 之前的建议、下面是一个附加链接、您可以在其中找到兼容的二极管。

    祝您设计顺利。

    如果您有其他栅极驱动器问题、请告知我们。

    -Mamadou