This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192I:充电电流不超过2A

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977822/bq24192i-not-reaching-more-than-2a-charge-current

器件型号:BQ24192I

您好、

使用5V/3A 的电源、我尝试获取为电池充电的最大电流(3A)

ILIM 电阻器设置为3A (178欧姆)

PSEL 输入接地。

REG0也设置为3A 限值(00111111)

REG2设置为3A 充电电流(11000000)

但我仍然仅获得2A 的充电电流。  

很高兴收到您在这方面的帮助。

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    请检查 DPM 是否被触发。 有关详细信息、请访问9.3.2.2动态电源管理。

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 常见问题解答3应该对您有所帮助。

    谢谢、

    宁。