请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 你好!
我对 BQ40Z50-R4潜在固件的当前开发周期感兴趣。
由于当前 UL 列表指导、我们希望在放电期间优化整个电压范围内的电流保护。 现在、我们的电量监测过流保护已固定在最大预期电池组电压、但似乎有机会获得与 OCD1保护并联的过功率保护。
例如、7.8A@2sec 时的 OCD1阈值和100W@2sec 时的"OPD"阈值可在15-16V 附近的较高电池组电压下提供可变电流保护、而在12-13V 的较低电池组电压下提供峰值电流保护。
固件更新中是否可以实现此功能?
谢谢、
Erik