This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:目标选择向导

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCRB, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977906/bqstudio-target-selection-wizard

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、 GPCRB、 EV2400

TI 支持、

在目标选择向导中选择目标器件时遇到困难。

我已经使用 BQ40Z80器件开发了我们的应用。

这次、我必须通过 GPCRB 来实现低温优化。

但是、当从 GPCRB 工具写入"chemdat12_ID****"时、bqStudio 在几秒钟后崩溃。

以前的一篇文章说重新安装 bqStudio 将会解决问题,所以我已经完成了。

(版本从1.3.86.6更新为1.3.101.1)

然后、尽管通过 EV2400自动检测器件:4800_0_04、但我使用的器件不会像下面的图片那样出现在目标列表中。

我只找到了类似的4800_0_02器件。

自我之前使用以来、4800_0_04器件必须已存在于 bqStudio 的前一个版本中。

我应该怎么做? 是否可以使用4800_0_02代替4800_0_04?

4800_0_02和4800_0_04之间有何差异?

此致、

Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    如果您使用了固件更新程序、它会将 bqz 文件放置在 bqStudio 的路径中、当您重新安装时、它会使用 bqz 文件更新文件夹。

    您可以手动将.bqz 文件(从固件下载)放入 bqStudio 下载的 config 文件夹中。

    默认路径为: C:\ti\BatteryManagementStudio\config

    请勿使用其他 bqz 文件、因为这些文件用于映射存储器位置、并可能导致器件损坏。

    此致、

    Wyatt Keller