This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000W:禁止产生的电流消耗过大

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PTN78000W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977519/ptn78000w-excessive-current-draw-from-inhibit

器件型号:PTN78000W

大家好、

我的客户正在电路板上使用2个 PTN78000W、其中一个配置为3.3V、另一个配置为5.0V。他们有一个开关可将其~Ω 抑制引脚拉至接地、从而将其置于低功耗/关断模式。  但是、他们看到电流消耗会在执行此操作时上升。

如果需要、我可以分享一个有缺口的原理图、但需要注意的一点是、两个抑制引脚连接在一起。  

24V 输入:

电路板1
接通、 24V 电源电压= 14.7mA
3.3V 电源轨= 3.281V
5.0V 电源轨= 4.98V
关闭、24V 电源电压的电流= 34.6mA

电路板#2
开关打开、 24V 的电源电压= 14.8mA
3.3V 电源轨= 3.268V
5.0V 电源轨= 4.97V
关闭、24V 电源电压下的电流= 36.4mA

 有什么想法吗?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    是的、请分享原理图

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    是的、这是由于实施抑制功能的方式而导致的预期行为。

    Sam