请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5157-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5157、 LM5156H、 LM5156
您好、支持团队、
客户希望对 LM5157 SEPIC 设计进行 WEBENCH 仿真、但 WENECH 不支持。 您是否有任何支持计划?
我发现 WEBENCH 可以支持 LM5156H SEPIC 设计、除了 FET 设计外、他们是否可以将此 LM5156H 仿真结果采用 LM5157?
谢谢、
Koji Ikeda