This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:SEPIC WEBENCH 仿真

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5156H, LM5156
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977236/lm5157-q1-sepic-webench-simulation

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157LM5156HLM5156

您好、支持团队、

客户希望对 LM5157 SEPIC 设计进行 WEBENCH 仿真、但 WENECH 不支持。 您是否有任何支持计划?

我发现 WEBENCH 可以支持 LM5156H SEPIC 设计、除了 FET 设计外、他们是否可以将此 LM5156H 仿真结果采用 LM5157?

谢谢、

Koji Ikeda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    是的、他们可以使用 LM5156 webench 进行基本仿真。 但请注意、它们需要进行一些额外的检查。

    SW 和 VIN 最大电压。

    2.峰值电流限制

    3.斜率补偿

    如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    银城-圣

    非常感谢您的支持。 对于#3、当 LM5157设计采用 LM5156 WEBENCH 结果时、您能否建议如何考虑 LM5156H 上的斜率补偿和外部分流电阻器?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    在 LM5156和 LM5156H 中、有一个内部 Vslope 40mV 和一个外部同相电流30uA。 通过在外部添加斜率电阻器、可以实现额外的斜率电压。

    在 LM5157中、只有内部 Vslope 500mV、没有外部同位素。 此信息也可在数据表中找到。

    如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    银城