This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:设计输入滤波器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978060/tps53647-designing-input-filter

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC

您好,

我们在项目中将 TPS53647和4 CSD95490Q5MC 用于以下输出:

输出电压= 0.9V

输出电流= 130A

现在、我们计划在每个功率级的输入端使用电感器作为滤波器。

现在、我们对选择电感器的额定电流感到困惑。

我们找到了 TI 应用手册:https://www.ti.com/lit/an/slyt670/slyt670.pdf?ts=1612949171594&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ,其中使用公式3来计算降压转换器的输入纹波电流。

因此、如果我们使用该公式、130A 组合电流的输入纹波电流大约为34A。 该相同的纹波电流是否也会流过电感器?

我们是否需要为每个功率级选择额定电流为8.5A (34/4)的电感器?

此外、webench 为输入纹波电流提供了不同的额定值、大约为14-15A。

因此、有两个问题:

1.我们对输入端电感器选择滤波器的理解是否正确,即我们是否需要选择额定电流为8.5A 的电感器?

2.对于输入纹波电流,我们应该相信哪些计算:TI Webench 或随附的 TI 应用手册?

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、该图像未在线程中穿过。  

    本应用手册显示了半桥的输入电流。 高 di/dt 电流主要来自输入电感器局部侧的旁路电容器、在该电容器中、您应该计算输入 RMS 电流、以确保输入电容器能够承受重复开关的应力(更多的电容器可以降低应力、 但有效性取决于布局)。 在输入电感器上不会直接观察到这种情况。   

    要估算输入电感器的饱和额定值、请获取最大输入电流、如 Isat >(Iout (max)* Vout (max))/(Vin (min)* Efficiency (fullload))*(1+marg%)、通常可提供约30%的裕度。