This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从 EVM-BQStudio 到生产/仅 MCU?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977619/from-evm-bqstudio-to-production-only-mcu

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

如何在生产单元中配置 BQ35100、即远离 EVM 和 BQStudio? 是否在某处记录了这种情况、我是否遗漏了这种情况?

我已经阅读 了 https://www.ti.com/product/BQ35100#tech-docs 上的所有文档 

但是、对于通过校准单个设置和电池化学特性而获得的经验教训、不清楚如何将其纳入每个单元。

  • 如果创建了黄金映像、如何将其用于具有 MCU 和此监测计的批量/批量生产 PCB?
  • 不清楚这种校准是广泛适用还是也需要在每个单元的 BQStudio 之外运行
  • 如何从 BQStudio 中提到的电池列表中选择非 EVM/BQStudio 连接的板?

感谢您的任何帮助和经验

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    其他一些 E2E 帖子可能会对量产级问题有所帮助。

    对于此电量监测计、我建议校准您的几个板(20-30)、如果这些值接近、则只需对其求平均值、然后将其用于您的黄金映像。

    您可以从这一最终配置的监测计导出闪存流文件、并使用监测计通信应用手册对其他板进行编程、从而为监测计开发编程器。

    www.ti.com/.../slua801

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt、

     一些第一印象和建议

    • 据我所知、页面或技术文档列表中没有提到 slua801、该页面上也没有列出任何文档。 即用户无法找到它
    • slua801的 pdf 附录中包含代码。 是2021年... TI 在 GitHub 或类似产品中没有这种产品吗?
    • 有关使用此监测计的论坛问题很多。 帖子数量表明用户发现这一点并不容易。 如果您知道我遗漏的一些关键字、我们将非常感谢您提供这些主题的链接

    此致。

    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    并非我们的所有监测计都支持闪存流文件、但我们缓慢地包含了支持。 我们将很快更新技术文档、以便在支持时包含 slua801。

    我们目前没有用于代码的 GitHub、它仅包含在应用手册中。

    有时最好搜索特定问题、而不一定是器件型号。

    此致、

    Wyatt Keller