This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:在没有电气负载的情况下启动器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976805/lm5170evm-bidir-starting-the-device-without-electric-loads

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5060

您好!

我想知道您是否可以在没有电气负载的情况下使用 LM5170EVM。  今天、当我将48V 电池插入转换器的高压侧时、我们在电池端子处产生了很大的火花。  这是否符合预期?  

谢谢、

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    LV 端口上连接了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将整流器和电机/发电机插入低压侧。  但是、当我连接电池时、它没有连接。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    HV 端口具有输入电容器。 它听起来像是为 HV 端口电容器充电的浪涌电流。 在连接电池之前、这些电容器会耗尽。  连接电池后、可能会出现较大的浪涌。 您可以考虑通过浪涌限制器缓慢地应用电池。  

    EVM 很可能仍可以正常工作。  如果没有、您可能需要绘制系统设置、然后我们可以获得一些有关实际情况的线索。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤豪、

    这正是我所想发生的事情、这很有意义。  如果我在电容器放电的情况下拔下电池? 我需要多大尺寸的浪涌限制器?  

    任一软启动程序是否有助于解决此问题?

    谢谢、

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的功率级别是多少?  您可以选择合理的方法。  TI 拥有 LM5060等热插拔器件、并且能够很好地控制浪涌电流。   要生成简单的浪涌电流、您可以参阅以下概念。  调整栅极电阻器和电容器将帮助您微调浪涌限制器。  齐纳二极管是为了保护栅极。  当电池电压被移除时、二极管有助于复位限值。  

    e2e.ti.com/.../LM5170-EVM-with-external-inrush-limiter.pdf

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我将对此进行研究。

    安娜