请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515-Q1 大家好、
通过选择较小的感应电阻器、是否可以使用 TPS92515-Q1以4A 电流驱动 LED?
关于热问题、我计划使用 PWM、并且实际导通时间受到限制、因此平均电流约为200mA。
如果我以4A 电流驱动 LED、您能不能建议出现任何问题?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
通过选择较小的感应电阻器、是否可以使用 TPS92515-Q1以4A 电流驱动 LED?
关于热问题、我计划使用 PWM、并且实际导通时间受到限制、因此平均电流约为200mA。
如果我以4A 电流驱动 LED、您能不能建议出现任何问题?
此致、