This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1EVM:基于 CISPR25 5类的 EMI 测试报告

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978007/lm5164-q1evm-emi-test-report-based-on-cispr25-class-5

器件型号:LM5164-Q1EVM

大家好、

我的客户请求了 基于 CISPR 25 5类的 LM5164-Q1EVM EMC 报告。 我们是否碰巧有这种情况? 我找到 了 EN 61326-1测试报告、但他们特别要求 CISPR 25 5类。

我想我们不会拥有这种类型的数据、但希望在我丢失任何数据时进行检查。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    我会查找这些数据、并在一天左右的时间内返回给您。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    我们在 EVM 用户指南中提供了符合 CISPR 25 5类限制的传导 EMI 结果。 我认为我们除了这一点之外没有其他数据。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam。 他们希望有一份完整的 CE 测试报告、但我会让他们知道这是我们提供的。