This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:开关频率

Guru**** 1375000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977243/tps63020-switching-frequency

器件型号:TPS63020

TPS63020开关频率固定为2.4m、VIN 范围为2.5-5、Vout = 3.3V、IOUT = 1A、前端具有直流/直流开关频率1.2m 输出5V、因为 TPS63020输入发现 TPS63020无输出、前直流/直流开关频率为400k 材料、 TPS63020输出正常、请帮助分析原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ping:

    请分享 TPS63020的 Vin、Vout 和 L1、L2波形。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ping:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!  

    只需告诉您、我将离开办公室超过一周。 答复将延迟。 感谢您的善意理解。