This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27532-Q1:并行使用

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977642/ucc27532-q1-parallel-use

器件型号:UCC27532-Q1

你好  

据说 UCC2753x 可以并联使用。 如何保证所有器件都同时切换至同一时间并且不会发生击穿、因为其中一个器件的高侧开关与另一个器件的低侧开关同时导通? 在单个器件中有防击穿电路、但多个并联器件呢?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    感谢您的联系。

    假设您计划在桥接配置中使用驱动器、UCC2753x 系列具有良好的部件间偏移2ns、典型值可确保驱动器输出端同步导通。

    对于多个并联器件、您可能需要在外部实现此功能和/或在 PWM 信号上实现足够的死区时间。

    此致、

    -Mamadou

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。