This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:栅极驱动器的 MOSFET 选择

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17551Q3A, CSD17578Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976182/bq25710-mosfet-selection-from-gate-driver

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件:CSD17551Q3ACSD17578Q3A

您好!

数据表介绍了如何在开关损耗方面选择降压/升压 MOSFET、但未提及栅极驱动器的功能。 从 Ciss 或下面 BATFET 等栅极驱动能力的角度来看、您是否有任何建议值可供选择降压/升压 MOSFET?

> BATDRV 引脚只能在 Ciss 低于5nF 的情况下驱动电池 MOSFET。 建议使用1nF~3nF 范围内的 Ciss。

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    我们建议也使用具有低 Ciss 的开关 FET。 例如、EVM 上使用的 CSD17551Q3A FET 的典型 Ciss 为1050pF。 如果 Ciss 较大、则开关 FET 的导通/关断时间会更慢、这会降低效率。

    选择开关 FET 时的一些关键注意事项是避免 Rdson、Qg、Qgd、Ciss 和 Vgs (th)过大。 这些参数都会影响 FET 的导通速度以及 FET 导通时的电阻电平。 我们建议使用 CSD17551Q3A FET (用于 EVM)或较新的 CSD17578Q3A (具有较低的 Rdson)。 也可以使用其他 FET、但请使用这两个 TI FET 建议作为参考点、并避免偏离这些建议太远。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Angelo、明白了。 谢谢!

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    客户需要知道 REGN 的栅极驱动能力。 您能否分享 REGN 的 V-I 曲线?

    如果下面的计算适合获取驱动电流、96mA 时的 V_regn 必须高于 V_TH、对吧?

    I_drv = Qg *[ MOSFET 数量]* fsw
         = 30nC * 4 * 800kHz
         = 96mA

    (所有 FET 不会同时导通、因此 MOSFET 的数量应该是*2?)

    此致、

    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的问题已作为下面的新主题发布。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/977900