请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61322 各位专家、您好!
您能告诉我 TPS613224A 的发布计划吗?
我正在寻找采用 SOT-23封装的2.5V 固定输出升压转换器。
谢谢、此致、
Ryo Akashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!