This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2359:TPS2359的配置被复位

Guru**** 703810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975448/tps2359-configuration-of-tps2359-gets-reset

器件型号:TPS2359

尊敬的:

我正在尝试通过向寄存器1写入00101111来为 TPS2359的 A 侧供电。 有时(例如、并非每次执行此操作) TPS2359的回读值会重置为出厂值;与 PDF 中的值完全相同、寄存器9除外。 对于 A 和 B 部分、针对主寄存器的所有设置、如 regisiter 0和相似、都是默认值。 由于目标未上电、3.3V 和12V 电源轨似乎已关闭。 我仅使用 TPS2359的 A 侧、即 B 侧完全不上电。

这里发生什么事了? 有关如何调试和调查此问题的提示吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hinko、

    当您看到器件的寄存器被重置为默认值时,是否探测了 VINT 轨? VINT 轨上是否有任何干扰?

    寄存器重置为默认值时,您是否在该时刻捕获了任何波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    我还需要执行您提到的测量。 我将检查 VINT。 感谢您提供有关从何处开始查找的提示。

    希望捕获哪些波形? I2C 通信?

    谢谢!

    HINKO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hinko、

    我指的是启动期间以及寄存器重置为默认值的时刻捕获的各种模拟信号(Vin、Passa、BLKA、VINT、OUT12A)波形。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    我尝试了解这些信号、因为您似乎建议这些信号与电源相关。 我正在考虑使用 VINT 上的 Drop 来触发对其他器件的采集。

    谢谢、

    HINKO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    以下是有关电压电平的一些发现。

    IN12A 稳定在12.4V、任何时候都不会出现毛刺脉冲。

    IN3A、Vdd3A 稳定在3.63V、在任何时候都未观察到毛刺脉冲。

    VINT 始终为2.38V;当负载通电、断电以及在发生故障的瞬间通电时。

    当负载断电时、SUM3A 的电压为146mV、当负载打开时为207mV、故障后为55mV (IC 寄存器在出厂默认值下)。

    启用时 OUT3A 为3.63V、禁用时为0V。 如果启动出现故障、则会达到1.62V。

    在下图中、布线如下所示为黄色:OUT12A、粉色:OUT3A、蓝色:BLKA、绿色:Passa。

    image1:这是正常启动;负载已成功通电。 这正是发送加电命令的时刻。

    Image2:这是正常启动。 这在成功启动时观察到、在中大约~900ms。 我在每次上电后都看到了这些类型的转换。 实际发生时的偏移时间不同、但负载仍然通电。

    图3:另一个成功启动的示例、其中出现了不同 Δ T 偏移处的转换。

    在所有成功上电的情况下、我确实观察到 reg8为0x03。 第二次读取后、reg8变为0x00。

    图4:失败的启动看起来像这样(大幅缩小)。 放大启动时、波形与成功启动时的波形相同。 在启动失败之前未观察到转换(OUT12A 变为0V、OUT3A 变为1.62V)。 OUT12A 出现的时间大约为180ms。

    图5:在此图中、绿色为 SUM12A。 启动失败。

    图6: 使用 SUM12A 放大启动(绿色)。 在本例中、启动成功、但我希望它与我看到的启动失败时相同。

    据我所知、12SUMA 看起来与 TPS2359数据表中的情况不同。

    如果需要、我可以进行更多测量。

    我还想提一下、如果12AHP=1、我看不到上电故障(我一直在尝试查看几个小时的故障、但没有看到故障、而如果12AHP=0、则需要几分钟时间才能观察到启动失败)。

    我注意到的另一件事是、成功启动后、reg8始终为0x03。 不确定这是不是需要担心的问题、因为启动不会失败。

    谢谢!

    //hinko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hinko、

    感谢您分享波形。 我们将研究这些问题、并将在明天、2021年2月10日之前再次与您讨论。

    此致、

    Avishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hinko、

    请提供以下信息、帮助我们更好地理解问题:

    1) 1)请确认探头设置为10倍。

    2) 2)捕获12V 电压轨电流波形、以验证为何 BLKA 变为零然后上升。

    3) 3)请分享引脚 Seta、SUM12A 和 SUM3A 上的原理图和电阻设置。