This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54521:是否可以直接用于外接应用?

Guru**** 2545570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977830/tps54521-okay-to-use-in-drop-out

器件型号:TPS54521

您好!

我的应用需要 Vin=12V-16.8V、Vout=12V、Iout=4.5A。

当然、当输入电压接近12V 时、不可能有12V 的输出电压、除非该器件支持100%占空比。

然而、在我们的应用中、输出为理想的12V 并不重要;在低输入电压下、某些输出骤降是可以接受的(-7.5%)

该器件的最大占空比似乎为98%、因此进行一些快速计算、我认为输出电压骤降是:

  • (直流%)*(输入电压- I*R)
    • DC%=0.98
    • VIN=12V
    • I = 4.5A
    • R=57m + 25m (FET + LDCR)
  • 输出电压=~11.4V

这会忽略开关周期的2%部分、但我认为这对于该近似值是可以的。

  1. 您认为11.4V 输出电压是真实的吗?
  2. 在这样的"跌落"操作中、器件是否仍能正常工作?
  3. 是否有更好的器件需要考虑? 成本是优先考虑因素、效率是次要因素。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    1. IC 无法实现 11.4V 的输出电压。  

    2.否、当 Vout <目标 Vout (12V)、FB 电压< Vref 时、Comp 引脚电压将充电至高电平、IC 将认为存在过载情况、然后触发 OCP 和断续。  

    3.我知道,没有任何部件可以满足您的要求。