This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65192:TPS65912:SPI 协议

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977254/tps65192-tps65912-spi-protocol

器件型号:TPS65192
主题中讨论的其他器件:TPS65912

从数据表中可以看出、TPS65912支持 SPI 和 I2C 接口。

当配置为使用 SPI 接口时,SPI 能否访问所有 TPS65912寄存器?  

第7.18节说明了通过 I2C 访问中断状态寄存器的主机  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    让我将其分配给支持 TPS65912器件的正确产品线、稍后有人会回复您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

     是的、SPI 可以访问所有 TPS65912 寄存器。 请参阅下面的第7.22节:  

    7.22接口

    TPS65912x 器件中有三个接口。 可访问所有寄存器的高速 I2C 接口、可选择性用于访问所有寄存器的 SPI 接口以及可用于动态更改直流/直流转换器输出电压的高速功率 I2C 接口。 电源
    I2C 接口只能访问直流/直流转换器的电压调节寄存器。