This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:WDI 引脚是否具有内部上拉/下拉电阻器?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977809/tps3850-wdi-pin-has-internal-pull-up-pull-down

器件型号:TPS3850

大家好、

你好。

TPS3850 WDI 引脚似乎没有内部上拉/下拉电阻器。 在我们的客户应用中、该引脚连接到 STM32微控制器。 加电时、所有 STM32 I/O 均为 Hz、因此未正确配置 WDI。 他们应该如何连接它? 可以连接外部上拉/下拉电阻器吗?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、您需要有外部电阻器来上拉或下拉 WDI 输入。  WDI 是一个数字引脚、您不希望引脚位于中间电平。

    在 WDI 上拉或下拉的任一选项都可以正常工作、因为当/RESET 被置为有效时、输入被忽略。