This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:用于复位的 PU 电阻器

Guru**** 2555340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977270/tlc59108-pu-resistor-for-reset

器件型号:TLC59108

您好的支持团队。

是否需要使用 PU 电阻器将 RESET 连接到 VCC?

此致、

千兆  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    是的、它是低电平有效复位并且 VIL 为0.3 VCC。 如果您不想通过控制器对其进行控制、最好将其上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    但是,你的答案不是我想知道的。

    我不从外部控制复位。

    不应该直接连接 VCC 和复位?
    如果直接连接不起作用、为什么?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    很抱歉、我之前不理解您的问题。 直接上拉至 VCC 或通过电阻器没有差异。 它是一个数字输入引脚、因此泄漏电流非常小。 此外、无论 IC 是否加电、它都可以承受7V 电压。 我认为不需要电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我知道。 我认为也是这样。

    此致、

    千兆