This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:将 BQ40z80与 BQ76200或其他 FET 驱动器配合使用

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977828/bq40z80-using-the-bq40z80-with-bq76200-or-other-fet-driver

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ76200

您好!  

我们希望将 BQ40z80 IN 与多个 CHG/DSG FET 配合使用。 我们想用 BQ76200改进栅极驱动、但 BQ76200期望低侧驱动、因此无法正常工作。  

我想我们可以尝试使用该器件进行某种电平转换、但是否建议使用该器件的多个 FET?

我们在这里看到了一个类似的问题、但没有解决方案:

e2e.ti.com/.../859431

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍然没有应用手册可以在 bq40z80中使用更强大的栅极驱动器、需要使用转换网络、但我们没有推荐的方法。

    此致、

    Wyatt Keller