This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:LM5180电源问题

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5180, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977224/lm5180-q1-lm5180-power-problem

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5181LM5180SN6501

您好!

我无法实现所需的输出特性。 几乎所有的面额都是根据数据表计算的。 选择的变压器电感应接近推荐的电感值。 问题可能出在哪呢?

根据尺寸要求选择变压器。 也许您需要从 LPD3015线路中选择另一个变压器。

在该电路中、我需要至少具有100mA。 但现在、负载为100欧姆时、电压降至0.2V。 这意味着电流大约为2mA (0.0004mW)-这远小于它应该的值。

另外,我还贴了 oscillog,他们突然提出了一个想法。 可以看到足够大的针

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    LPD3105-223的 SAT 电流规格仅为420mA、因此磁性元件可能在此处饱和。此外、绕组电阻较高、为1.9欧姆。

    LM5180一次侧峰值电流限制典型值为1.5A、因此数据表建议 SAT 电流为2A。 在为输出电容器充电时、峰值电流可能在启动时很高。 请使用快速入门计算器帮助您选择组件。 对于此3.3V/100mA 规格、请考虑使用初级峰值电流限制为0.75A 的 LM5181。

    希望这一点很清楚。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否正确理解您需要选择具有高电阻的变压器?
    根据计算器、需要变压器、如下所示:

    就电阻而言、最接近的变压器是 LPD3015-152MR。 但在这种情况下、电感与建议的电感有很大不同。
    不幸的是、由于尺寸的原因、我仍然局限于这条特定的变压器线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    不可以、DCR 越低越好、因为它可以减少传导损耗。 对于 LM5180而言、3 x 3mm 磁性元件可能不可行。 如前所述、所需的主要参数是 Lmag-min 和 Isat。

    不妨考虑一个降压转换器后跟一个推挽式非稳压解决方案(SN6501)。

    此致、

    Tim