主题中讨论的其他器件:BQ25611
您好!
我在我的设计中使用了电量监测计 BQ27520YZFR-G4。 由于我们还有一个电压为4.7V REGN LDO 的 TI 充电器 BQ25611、因此我们无法在同一个电池热敏电阻上同时使用这两个器件、因为其 TS 引脚上的电压(电阻分压器4K12/16K9、最高3、77V)将超过电量监测计的电压范围(TS 引脚(Vadc1、TS、最高2V)。
我的问题:
- 如果电量监测计缺少温度信息、它是否会使电量监测计算法变得不精确?
- 数据表(第10页)显示、电量监测计也可以从主机处理器接收温度数据。 这是否意味着、我们可以通过 I2C 接口将温度信息写入电量监测计、并再次获得常规精度?
- 在充电过程中、主机处理器可能会断电。 我想电量监测计无法从充电器获取该信息?
此致
维塔利