This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540-Q1:米勒平坦区域期间导通之间的导通电阻有多大?

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977330/ucc21540-q1-how-much-on-resistance-between-turn-on-during-miller-plateau-region

器件型号:UCC21540-Q1

大家好、  

您能否告诉我 米勒平坦区域期间导通之间的导通电阻有多大?

数据表显示:  

'输出级上拉结构具有一个 P 沟道 MOSFET 和一个并联的附加上拉 N 沟道 MOSFET。 N 沟道 MOSFET 的功能是提高峰值拉电流、从而实现快速导通。 这是通过在输出状态从低电平变为高电平的狭窄瞬间短暂导通 N 沟道 MOSFET 来实现的。"

我想知道(1)米勒平坦区域期间的导通电阻(2)平坦区域之后的导通电阻。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    米勒平坦区的导通电阻为 Rnmos || Lon、为1.47 || 5 = 1.13欧姆。 在平坦区域之后、随着内部 RnMOS 关断、导通电阻增加到5欧姆。

    此致、  

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian

    谢谢你。 我了解 到 S Rnmos || Lohn 为1.47 || 5 = 1.13欧姆。

    顺便说一下、我看不到您附加的图。 如果您附加了参考图以更详细地了解该参考图、能否重新发送?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是内部上拉结构作为参考时的样子。 这是数据表的第9.3.4节。

    这里还有一个技术说明、您可以更详细地了解一下该结构的内容。  

    www.ti.com/.../slla387a.pdf

    此致、

    Krystian