This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:能否查看 BQ7791500的原理图?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977660/bq77915-could-you-review-schematic-for-bq7791500

器件型号:BQ77915

尊敬的 TI 专家:

您能否查看 BQ7791500的原理图?

e2e.ti.com/.../5751.BMS.pdf

DCHG、CHG FET 的 GATE 引脚上没有信号。 电路是否存在问题? 还是保护措施?

请发表评论。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    我看不到原理图有问题。  通常情况下、在 R35两端不会看到二极管(如 BQ77915数据表的图24)、因为许多设计人员都希望获得可能的最大栅极电压、但在 UV 时、Vgs 仍具有大约8V 的电压、因此看起来不错。  确保 FET 可以处理来自负载的任何瞬态。

    了解保护器上的故障可能很困难、因为它不会传达状态。 它将从数据表的表5中显示的状态中研究可能的故障。  您提到 DCHG、我不确定您是否可能使用 DSG 以及 CHG FET。  

    如果两个 FET 输出均未导通(DSG 或 CHG):

    • 检查 PRES 是否变为高电平
    • 检查 AVDD 处的电压、电压应约为3V。
    • 确保所有电池都连接在从连接器到 IC 引脚的所有焊接点上。
    • 检查 RVTB (R32)和热敏电阻是否未开路或短路。  如果您使用示波器检查热敏电阻、则应在大约1/2 AVDD 处重复出现4个脉冲
    • 应用并拆下充电器以清除可能的 OCD 或 OCC 故障。

    如果只有 CHG 引脚不是高电平、则电源可能正常、输入正常。

    • 检查电池和 VCn 引脚上施加的电池电压、确保没有泄漏导致器件看到与电池不同的电压:
      • 如果是 OV、CHG 将不会变为高电平
      • 当器件从休眠状态唤醒时、器件会发生故障、 请参阅数据表第9.3.2.1节 OV 中的操作。 检查电池电压是否高于 OV 迟滞(对于 BQ7791500为4V)。  施加负载时、电池将通过充电 FET 的体二极管放电、当满足状态比较器阈值时、它将打开充电 FET 以避免充电 FET 发热。   当电池电压下降时、它将从 OV 恢复。
    • 如上所述检查 TS 振幅、可能需要进行更仔细的检查、以确保脉冲不高于 UTC 或低于 OTC 阈值。  
    • 确保 CTRC 为低电平(R45和焊料)

    对于其他未来的读取器、DSG 低电平只能通过对表5条件的类似分析进行检查。

    希望这有助于确定问题。