请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 尊敬的 TI 专家:
您能否查看 BQ7791500的原理图?
DCHG、CHG FET 的 GATE 引脚上没有信号。 电路是否存在问题? 还是保护措施?
请发表评论。
谢谢、
Downey Kim。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Downey、
我看不到原理图有问题。 通常情况下、在 R35两端不会看到二极管(如 BQ77915数据表的图24)、因为许多设计人员都希望获得可能的最大栅极电压、但在 UV 时、Vgs 仍具有大约8V 的电压、因此看起来不错。 确保 FET 可以处理来自负载的任何瞬态。
了解保护器上的故障可能很困难、因为它不会传达状态。 它将从数据表的表5中显示的状态中研究可能的故障。 您提到 DCHG、我不确定您是否可能使用 DSG 以及 CHG FET。
如果两个 FET 输出均未导通(DSG 或 CHG):
如果只有 CHG 引脚不是高电平、则电源可能正常、输入正常。
对于其他未来的读取器、DSG 低电平只能通过对表5条件的类似分析进行检查。
希望这有助于确定问题。