This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:不发生 LM5121开关

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977027/lm5121-lm5121-switching-not-happens

器件型号:LM5121

您好!

我们在其中一个应用中使用 LM5121同步升压转换器。

转换器设计的详细信息如下。

输入电压:16V 至36V (最高可提供30A 电流)

输出电压:40V/9A

开关频率:600kHz。

LO FET 由栅极驱动器 IC UCC21520ADW 驱动。 因为 Vgs 不应超过7V。

以下是测试观察结果:

3V UVLO 电压、7.6V VCC 引脚电压、DG 至 DS 电压为15V。

我们得到的输出电压跟随输入电压的压降。 未发生电源开关。

请仔细查看下面的原理图、如果有任何问题、请提供反馈?

谢谢、此致、

Manikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manikumar、

    感谢您使用 LM5121。

    您能否确认其运行状况是否出现此问题? 它是在特定输入还是在16至36V 的完整范围内发生? 在9A 或轻负载时也会发生这种情况吗?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会进行开关和软启动、HO FET 在二极管模式下运行。 因此、我们尚未加载。此问题发生在无负载和全输入范围(16-36V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    当我们通过示波器探针(PR500B)探测 DG 与 DS 引脚时、不会发生上述问题。

    您已告知,如果未使用断开开关,其 DG 和 DS 可以保持打开,请参阅以下链接。

    链接: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/904093/3342298?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5121#3342298

    但是、在探测 DG 与 DS 引脚时、只有升压转换器(LM5121)在其输入电压为28V 时提供40V 输出、如果我未探测 DG 与 DS 引脚、则输出电压为28V。

    如果未使用断开开关、是否需要将 DG 与 DS 引脚之间的任何无源元件连接?

    请提供合适的解决方案来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manikumar、

    您提到 DG 到 DS 为12V、这高于 VGS 检测阈值、因此它应该能够上拉 SS。 请检查一下

    1. SS 电压

    2. FB 电压

    谢谢、

    银城