This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883EVM:BQ25883EVM 是否与 USB2ANY 接口配合使用以能够使用其控制 GUI 软件? 还是必须使用 EV2400?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25883EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977532/bq25883evm-does-bq25883evm-work-with-usb2any-interface-to-be-able-to-use-its-control-gui-software-or-has-to-use-ev2400

器件型号:BQ25883EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

作为标题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    BQ25883EVM 使用 BQStudio 软件进行通信。 BQStudio 软件只能通过 EV2400进行通信、因此需要 EV2400。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢