This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:可通过 I2C 访问具有精密电流测量功能的电池充电器 IC

Guru**** 2588825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25672, BQ25792, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976370/bq25672-battery-charger-ic-with-precision-current-measurement-accessible-through-i2c

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ25792BQ25792EVM

您好!

我们对1节至4节电池充电器 IC 感兴趣、该 IC 可通过 I2C 进行精密电流测量。

我们一直在研究该 IC:BQ25713、然而电流测量的分辨率似乎被限制在50mA。

是否有更好的选择?
TI 的全新器件 BQ25672似乎能够实现1mA 的电流测量分辨率(数据表第15页)、并可通过 I2C 访问系统。 能否请 TI 的人员确认我们是否正确阅读了数据表。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MFMF、

    BQ25672是 BQ25792的类似仅降压版本。 BQ25672和 BQ25792分辨率均可达1mA。 BQ25792目前可供订购、BQ25672处于预览状态。

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ricardo、

    该应用具有以下要求:
    1)电池充电(锂聚合物、3S、2.2Ah)
    2)负载电流高达1.5A (~12V @ 1.5A)
    3) 3)电池、以便在交流壁式适配器断开连接/出现故障时自动激活
    4)精确的负载电流测量(理想情况下为10mA 或更高分辨率)。 无论电源是来自电池还是壁式适配器、我们都需要对负载进行精密电流监控。
    5) 5)输入壁式适配器的电压监控、电池电压、负载电压。
    6) 6)上述电流和电压值通过 I2C 传输到微控制器

    如果 BQ25792 符合这些要求、您能告诉 Ricardo 吗?

    具体而言、我们查看的是 BQ25792EVM 数据表的第8页、所有电流测量似乎都具有很高的测量容差:
    从 EVAL 板数据表(第8页):
    "测量Arrow rightIBAT_SENSE (TP19和 TP20之间0.01 Ω 电阻两端的电压)= 240mA±60mA"
    "测量Arrow rightIBAT_SENSE (TP19和 TP20之间0.01 Ω 电阻两端的电压)= 500mA±50mA"
    "测量Arrow rightIVAC1_SENSE (TP1和 TP2之间0.01 Ω 电阻两端的电压)= 900mA±60mA"
    "测量Arrow rightIBAT_SENSE (TP19和 TP20之间0.01 Ω 电阻两端的电压)= 0mA±10mA"

    容差在±10mA 至±60mA 之间变化。 因此、这些部件是否具有1mA 电流测量分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mff、

    这些容差适用于 EVM 上的感应电阻器。 它们与集成 ADC 的精度完全无关。 您期望的输入适配器是什么? 这是一个关键的设计参数、因为它决定了充电器拓扑(降压、升压、降压/升压等)。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ricardo、

    输入适配器为12V、2A 输出(因此在本例中为降压/升压)。

    我们正在考虑使用15V 输入适配器、以便使用架构降压。

    我还有一个关于 BQ25792EVM 的问题
    在慕斯机上、该板被标记为"停产:计划淘汰、制造商将停产"。 是否有新电路板出来、或者当前评估板是否存在问题?  

    谢谢你

    (请参阅以下链接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mff、

    感谢您将此事提请我们注意。 我们将联系我们的分发、以便在 Mouser 结束时解决此问题 我可以确认 EVM 不是"寿命终止"、也不会很快"寿命终止"。

    此致、

    Ricardo