This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:应用要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977512/tps92692-application-requirement

器件型号:TPS92692

大家好、

你好。

如果 TPS92692满足以下客户要求、需要您的帮助?

他具有48VDC 的输入、需要通过6A 的可编程额定电流在0至48VDC 之间调节电压。 他有48VDC 电源。 对于 LED 驱动应用、他需要调整0至48或40至48VDC。 应可编程。 他已经拥有48VDC 的设计。 现在、他正在通过 SMPS 电位器调节亮度。 但他必须以数字方式控制它

他已将15个 LED 与90欧姆电阻器串联。  VF 为1.5v

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

     根据您的要求、TPS92692 将无法实现。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您深入了解这家 Tuan 餐厅!

    您有什么可供我们参考的备选方案吗?

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    根据您拥有的广泛规格、我们没有任何器件支持它。

    谢谢 Tuan