请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692 大家好、
你好。
如果 TPS92692满足以下客户要求、需要您的帮助?
他具有48VDC 的输入、需要通过6A 的可编程额定电流在0至48VDC 之间调节电压。 他有48VDC 电源。 对于 LED 驱动应用、他需要调整0至48或40至48VDC。 应可编程。 他已经拥有48VDC 的设计。 现在、他正在通过 SMPS 电位器调节亮度。 但他必须以数字方式控制它
他已将15个 LED 与90欧姆电阻器串联。 VF 为1.5v
提前感谢!
艺术