This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:多次关断

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27Z561, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977292/bq27426-shutdown-many-times

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561BQ76942

尊敬的专家

我的客户使用的是带小型电池的 BQ27426、因此他们希望在不使用 BQ27426器件时关闭 BQ27426。 并且有一个引脚控制 GPOUT 来对器件进行弱处理。 因此、我们有两个困惑

如果 GPOUT 连接到 SDA 引脚、但该引脚有上拉电阻、则可能存在器件无法进入关断模式的问题?  

2.如果客户需要多次关闭设备,是否有问题? 或者、在弱后是否有一些指导以确保精度?

谢谢  

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、如果 GPOUT 被上拉、器件将无法进入关断模式。

    考虑 到 BQ76942是一个基于 ROM 的存储器、 当进入关断模式时、所有基于 RAM 的易失性数据都将丢失、 上电时需要再次对其进行编程、因此 如果客户需要多次关断、我们不建议使用 BQ76942。 基于闪存的电量监测计- BQ27Z561 可能是此应用的理想选择。

    此致、

    Jayden