请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 主题中讨论的其他器件: BQ27Z561、 BQ76942
尊敬的专家
我的客户使用的是带小型电池的 BQ27426、因此他们希望在不使用 BQ27426器件时关闭 BQ27426。 并且有一个引脚控制 GPOUT 来对器件进行弱处理。 因此、我们有两个困惑
如果 GPOUT 连接到 SDA 引脚、但该引脚有上拉电阻、则可能存在器件无法进入关断模式的问题?
2.如果客户需要多次关闭设备,是否有问题? 或者、在弱后是否有一些指导以确保精度?
谢谢
沈俊