This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电不会停止且不会停止、它会变热

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977143/bq51050b-charging-doesn-t-stop-and-it-gets-hot

器件型号:BQ51050B

我已经按照这个主题中的答案更改了电路:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/945097  

下面是电路图:

标有"NB"的器件未组装。 电阻器 R315和 R300后面的额外电路用于使用线圈从另一个器件接收一些数据、但最终产品中可能不需要这些数据。

下面是充电曲线:

我使用2个不同的 QI 充电器对其进行了测试、其外观相似。

问题是它在4.02V 左右停止充电、但 QI 充电器上的状态指示器显示它仍在充电、并且变得很热(我仍然可以触摸它、 可能是40°C-50°C、可能是线圈或电池、 但可能是 IC、不容易检查热量来自何处;充电器也会变热)。 并且 CHG 引脚保持低电平。

累加器是这个:

https://www.varta-storage.com/uk/products/power/cellpac-lite/easypack-s

我正在使用此线圈:

https://www.we-online.de/katalog/datasheet/760308101214.pdf

最终电压足够、我不需要将其完全充电至4.2V、但它应该会停止充电且不会变热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    需要注意以下几点:

    1) 将 RECT 引脚上的电压与 BAT 上的电压进行比较。  尝试确认系统可以在 RECT 处生成足够高的电压、使 BAT LDO 正常工作。

    2) 可能需要查看线圈和 CS 电容器的调优。  对于 L 为26uH 的线圈、C304和 C308的值看起来有点低。  我计算出在大约150kHz 时的调优、目标值应为100kHz。

    3) 热上升可能由进入 PCB 的交流场引起。  测试是将线圈与长引线约3英寸的装置分开。  仅将线圈置于交流场中并比较热升。  如果交流场是问题、则可使用薄屏蔽材料。