This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:具有 PoE

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977577/lv2862-with-poe

器件型号:LV2862

您好、先生、

继续处理 LV2862相关问题。

e2e.ti.com/.../3600403

我测试了 LV2862x 芯片、当 L1=27uH、Cout=10uF 时、网络连接将不稳定。

当我将其更改为 L1=47uH、Cout=10uF Qty=3时、网络连接稳定。

我可以像这样更改 L1/Cout 吗? 此更改是否会导致问题?

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     LV2862为 PSE 或 PD 供电?  由于电流非常小、我想它 是 PSE 芯片的辅助电源。 如果是、您需要检查输出电压纹波。根据我的经验,当电压纹波>30mV 时、PoE 握手检测将受到影响。 n‘t 它无法正常供电。 您应该将其控制在20mV 以下。

     47uH/10uF*3似乎还可以 您可以测试 环路稳定性以检查波特图。

    BR、

    维克多

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

     感谢您、LV8262连接在 PD 芯片后面。

    无需连接上拉电阻器即可将 LV2862X PIN4 (芯片使能引脚)直接连接到 Vin=57V 电压。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

         kΩ 您不需要禁用功能(如 UVLO)、则可以通过100k Ω 电阻将 SHDN (引脚4)连接到 VIN=57V。 该电阻可以保护 PIN4免受浪涌的影响。 PIN SHUT 的绝对最大电压为65V、接近57V。 因此  、如果在没有 电阻的情况下连接、您可能会面临过压的潜在风险。

    BR、

    维克多