This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62440-Q1:LM62440-Q1和 LM61460-Q1

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LM61440-Q1, LM61440, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977252/lm62440-q1-lm62440-q1-and-lm61460-q1

器件型号:LM62440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460-Q1LM61440-Q1LM61440LM61460

大家好、  

我是否可以知道 LM61440-Q1和 LM61460-Q1之间的差异? 客户希望将其用于4A 负载、并担心 LM62440的热预算。  两者的 Rdson 和热阻值似乎相同?  

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett:

    LM61440和 LM61460在4A 下的效率相同、因此无需担心热问题

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett:

    我将首先关闭此问题、如果您有更多问题、您可以重新打开它。

    谢谢