This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:输入电压。

Guru**** 2523340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977648/tps62745-input-voltage

器件型号:TPS62745

大家好、

启动时、输入电压降至约3.1V。
由于低于 UVLO、器件是否无法启动?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    如果 Vin 从5V 下降到3.1V、由于最大下降 UVLO 为3.1V、它仍然可以启动。

    如果 Vin 从0V 上升到3.1V、由于最大上升 UVLO 为3.3V、某些器件无法启动。